主题中讨论的其他器件:LP-AM243、DP83869、 TMDS64EVM
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在 LP-AM243上使用 enet_lwip_cpsw_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例
我们的 AM243x ALV 和 DP83869定制电路板上的1Gbit 存在问题。 由于我切换到了 LP AM243x、并且在执行 enet_lwip_cpsw_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 时、我具有与定制电路板上相同的行为:
1Gbps 连接无法正常工作
-我没有从 DHCP 服务器获得 IP 地址
-我在 Wireshark 中看不到相应的流量
==========================
ENET LWIP App
==========================
Enabling clocks!
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:1 From 4 To 2
Mdio_open: MDIO Manual_Mode enabled
PHY 3 is alive
PHY 15 is alive
Cpsw_handleExternalPhyLinkUp: Port 2: Link up: 1-Gbps Full-Duplex
Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled
[LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
Host MAC address-0 : 1c:63:49:25:19:fb
Host MAC address-0 : 70:ff:76:1f:57:20
[LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
[LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
[0]status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
[1]status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
UDP server listening on port 5001
link_callback==UP
link_callback==UP
10. 69s : CPU load = 6.69 %
15. 69s : CPU load = 2.70 %
20. 69s : CPU load = 2.68 %
25. 69s : CPU load = 2.68 %
30. 69s : CPU load = 2.67 %
35. 69s : CPU load = 2.68 %
40. 69s : CPU load = 2.69 %
45. 69s : CPU load = 2.68 %
50. 69s : CPU load = 2.68 %
55. 69s : CPU load = 2.68 %
60. 69s : CPU load = 2.68 %
100 Mbps 连接工作正常
-我将网络适配器的驱动程序设置更改为固定为100 Mbps ,而不是自动协商
-板设置链路与100 Mbps
-我看到流量,得到 IP 地址,一切正常
==========================
ENET LWIP App
==========================
Enabling clocks!
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:1 From 4 To 2
Mdio_open: MDIO Manual_Mode enabled
PHY 3 is alive
PHY 15 is alive
Cpsw_handleExternalPhyLinkUp: Port 2: Link up: 100-Mbps Half-Duplex
Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled
[LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
Host MAC address-0 : 1c:63:49:25:19:fb
Host MAC address-0 : 70:ff:76:1f:57:20
[LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
[LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
[0]status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
[1]status_callback==UP, local interface IP is 0.0.0.0
UDP server listening on port 5001
link_callback==UP
link_callback==UP
10. 69s : CPU load = 6.69 %
[1]status_callback==UP, local interface IP is 192.168.1.2
15. 69s : CPU load = 2.71 %
20. 69s : CPU load = 2.68 %
25. 69s : CPU load = 2.68 %
不确定 LP-AM243的确切版本、有一个标签"PROC109A (001)"
MCU+ SDK AM243x 10.00
我还偶然发现了具有类似问题的各种不同线程、但它们似乎都使用的是旧版本的 SDK、但更新的电路板。 对于这个主题有什么想法在我的情况下可能会有什么问题?
e2e.ti.com/.../mcu-plus-sdk-am243x-lwip-examples-no-ip-assigned-to-lp
e2e.ti.com/.../lp-am243-lwip-cpsw-no-ip-address-wrong-link-led
e2e.ti.com/.../mcu-plus-sdk-am243x-am243x-launchpad-cpsw-example-does-not-work-but-pru-icss-works-fine