This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:闪存驱动器

Guru**** 2791765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446274/mspm0l1306-flash-driver

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

能否知道写入4个字节需要考虑多少个写入周期  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trupti、您好!

    MSPM0闪存控制器每周期最多写入8个字节(64位)。  也可以写入4、2、1字节、但在8字节地址边界上。  我们的 MSPM0 SDK 具有针对此情况的 driverlib 示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    4字节的写入周期是否会有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您说"影响" 是指写入操作期间 CPU 的停止? 如果是、是的。  MSPM0L1306具有一个闪存块、因此 CPU 在此期间无法从闪存获取指令。

    如果我不完全理解您的问题、请再次询问并提供有关您所关注问题的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4个字节的写入周期是否与8个字节的写入周期相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。