This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:最新的 ARM-CGT-CLANG 4.0.1缺少 ARM64支持

Guru**** 2580535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439319/arm-cgt-latest-arm-cgt-clang-4-0-1-is-missing-arm64-support

器件型号:ARM-CGT

工具与软件:

https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG 4.0.1.LTS

与4.0.0相比、没有 Linux-ARM64安装程序。

我们预期何时会发布上述平台?

另外,对于 macOS 版本:我得到了以下信息

file tiarmclang
tiarmclang: Mach-O 64-bit executable x86_64

似乎 Mac 版本仍然是 x86_64。

当我继续编译时,它实际上比使用本机平台(ARM64) Docker (apple m3 pro)慢2倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    [报价用户 id="564778" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439319/arm-cgt-latest-arm-cgt-clang-4-0-1-is-missing-arm64-support "]

    与4.0.0相比、没有 Linux-ARM64安装程序。

    我们预期何时会发布上述平台?

    [报价]

    负责的团队成员本周就到了。  他希望下周能给您带来。

    Unknown 说:
    Mac 版本仍然是 x86_64。

    我们意识到这一问题。  解决这一问题可以在我们的路线图中找到。 尽管如此、我们现在没有宣布的时间表。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们现在正在研究这个问题。 有可用工具时我会通知您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待!  已在上面的链接中发布了4.0.1.LTS 的 Linux-ARM64安装程序。