This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:使用 I2C 进行 BSL 配置

Guru**** 2882330 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447889/mspm0g1105-bsl-configuration-using-i2c

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

我正在考虑使用 I2C 来配置 BSL。

主设备与从设备之间的关系是什么?

主器件:主机(PC 等)侧

从器件:CPU 侧(MSPM0G1105)

是正确的吗?

SLAU887文档规定了默认 I2C 目标地址为0x48、所以我认为 CPU 端是从器件。

还有一个问题:

如果我只需要从主机重写程序、应该可以只连接 SCL 和 SDA、对吗?

请告诉我。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、
     这两个假设都是正确的。  我建议坚持文档中的建议和 SDK 示例。
    此致、
    Diego Abad