This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在 mmwavepoeevm 中实现 I2C 和 SPI 协议时出现问题

Guru**** 2532560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446720/msp432e401y-issue-with-implementing-i2c-and-spi-protocol-in-mmwavepoeevm

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

您好!

我的要求是编写一个程序,将实现 SPI 和 I2C 协议 从外设 IC 读取数据,并将数据转储到外设 IC ,我尝试修改了示例,但它是关闭没有帮助,你可以建议一些不同的方法和方法,使其工作, 就像提供更多有关此板和微控制器文档的文档资源一样、我 可以找到 一个 正在使用的内置库、即 driverlib.h、它似乎为上述通信协议提供了一些 API、但  我似乎没有任何有效的文档说明我在这方面也需要一些帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="62262626" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446720/msp432e401y-issue-with-implementing-i2c-and-spi-protocol-in-mmwavepoeevm 我的要求是编写一个将实施 SPI 和 I2C 协议的程序来 从外设 IC 读取数据并将数据转储到外设 IC、我尝试修改了该示例但该示例没有帮助

    什么不起作用。 仅仅说这是没有帮助,并不能告诉我什么不起作用。  

    您使用了哪个示例? SDK 中有很多示例。  

    [quote userid="622626" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446720/msp432e401y-issue-with-implementing-i2c-and-spi-protocol-in-mmwavepoeevm 您能建议一些不同的方法和方法来使其工作,比如提供更多关于此板和微控制器文档的文档资源   ,我可以找到一个正在使用的内置库,即 driverlib.h ,它似乎为上述通信协议提供了一些 API ,但  我看不到任何有效的文档,我也需要一些帮助

    此应用手册关于将 I2C 用于 MSP432E 也将非常有用。  https://www.ti.com/lit/pdf/slaa776

    您还可以参考以下来自 TivaWare SDK 的示例。 TivaWare SDK 适用于 TM4C129 MCU、但与 MSP432E 的器件相同。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boostxl-sensub\humidity_sht21_simple。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在此微控制器中执行3线 SPI 操作、但我找不到任何示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有3线 SPI 的示例。 如果您需要3线 SPI、那么您就不需要配置 CS 引脚。 只需删除与 CS 引脚相关的所有代码、因为您只需要 SPICLK、SPITX 和 SPIRX 引脚。