This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:样片计划和测试

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79616, AM263P4, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443462/am263p4-q1-sample-program-and-testing

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600EVMBQ79616AM263P4USB2ANY

工具与软件:

我正在使用 TMDSCNCD263PX 评估板、并且已将 bq79600EVM (桥接器件)连接到 AM263EVM。 加载示例程序并使用连接到桥接器件的从板进行测试后、我更改了源代码中的模块总数。 但是、当数字更改为大于3时、就无法看到单元格数据。 有人能指导我们如何继续吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujana:

    我假设您使用 SPI 或 UART 来连接桥接 EVM。

    您能否分享有关如何连接拓扑的更多详细信息。

    另请参阅此处以获取更多参考资料: www.ti.com/.../sluuc57b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 SPI 将 MCU (AM263P4)与桥接器件(BQ79600EVM)连接起来。 桥接器件使用 COMMH 和 COMML 两线制 SPI 连接到 bq79616电路板。 使用示例代码、我们能够在三个从站(bq79616)连接到桥接器件时检索电池数据。 但是、当我尝试通过改变源代码中的模块总数来增加从器件的数量时、我无法检索从器件数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用示例代码、当三个从设备(bq79616)连接到桥接器件时、我们能够检索电池数据。 但是、当我尝试通过更改源代码中的模块总数来增加从器件数量时、无法检索从器件数据。

    您指的是哪个示例代码?

    此外、正如上面所建议的、您是否在菊花链中建立了连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 am263x-cc_bq79718示例代码。

    已按照上述建议进行连接、但未在环形架构中进行连接。 另一个需要注意的问题是、在使用 USB2ANY 测试硬件设置时、我们可以看到来自所有从站的数据。 不过、在尝试使用提供的示例代码查看数据时、如果连接的器件数量超过三个、则无法看到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujana:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc36/sluuc36.pdf

    在上面的文档中、如果您要连接多个此类器件、请按照1.3.1节中所述确保连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经按照文档中所述进行了连接、并且连接没有问题、因为数据是在通过 USB2ANY 测试时提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您所做的代码更改、因为我没有看到任何明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #if is_79600_bridge == true
    #define TOTALBOARDS 2   //堆叠板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会有太大帮助、您能告诉我从哪里收到代码吗、我需要看一下应用程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到的代码来自德州仪器(TI)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srujana:

    由于该软件由  BQ79600EVM、 BQ79616 团队提供、因此我们对代码源的可见性有限。 请访问特定论坛了解更多详细信息。