This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:将两个器件连接到 OSPI 接口

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446122/am263p4-connecting-two-devices-to-ospi-interface

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263PSysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户希望在 OSPI 接口上连接两个存储器器件、例如 AM263Px 控制卡(TMDSCNCD263P)。
下面是控制卡连接。 NOR 和 NAND 已连接。

客户希望连接两个内核(IS25LX256)。
但 SysConfig 会生成一个错误、提示 "无法选择相同的器件"。 这是否意味着无法连接相同的两个 NOR?


SysConfig 检测到某些信号(数据)冲突并生成错误"最多允许1个实例"。


问题:
Q1)可以使用 CS0/CS1与  TMDSCNCD263P 相同的方式连接 OSPI 接口上的两个存储器器件吗?
(我认为在 AM243x、AM64x 等其他器件上不支持连接两个器件。)
Q2)如果 Q1的答案是肯定的、您能否告诉我如何配置 SysConfig?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    是的、您可以连接两个器件(在 OSPI 接口上)。 我们在 AM263Px CC 中也完成了相同的操作。

    这通过 CS 线路完成、在每个芯片选择线路上连接一个器件。

    我们有两条 CS 线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446122/am263p4-connecting-two-devices-to-ospi-interface 客户希望连接两个 Nor (IS25LX25256)。
    但 SysConfig 会生成一个错误、提示 "无法选择相同的器件"。 这是否意味着无法连接相同的两个 NOR?
     [报价]

    要解决此问题、  

    您可以更改闪存实例的名称、如所示 定制闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user6021594 说:
    并且 SysConfig 检测到某些信号(数据)冲突并生成错误"最多允许1个实例"。
     [报价]

    这是预期行为、因为我们只有一个 OSPI 实例、因此如果您添加两个 OSPI 实例、则会显示不要尝试将其添加两次、

    例如芯片选择机制。

    您可以参阅以下两个有关如何配置 OSPI 实例的示例:

    NOR:https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/10_00_00_35/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_IO.html

    NAND:software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_NAND_FLASH_IO.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。
    我了解到客户可以在 OSPI 上连接两个器件、但他们只能使用系统中的两个器件之一。
    我的意思是、他们需要选择在系统启动时要使用的器件。
    他们无法在运行时使用两个器件动态切换 CS0和 CS1、对吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们可以在应用程序级别进行适当的处理、则他们也可以在运行时使用该文件。

    他们不能使用两个器件在运行时动态切换 CS0和 CS1、正确吗?
    [报价]