This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:关于一起使用 SWIO/CLK 和 IO 引脚

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447479/mspm0c1103-about-use-together-swio-clk-and-io-pins

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

您好!

我将 SWIO 和 CLK 引脚用作 MSPM0中的 IO 引脚、现在我在调试器件方面遇到了如何以这种方式调试的问题

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 SWD PA19和 PA20用作 GPIO、则无法 使用调试模式。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试正常。 我想将代码扔给 MCU、因此我无法将其刷写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 一个问题:如果您在 PA19和 PA20中禁用 SWD 引脚。 如何在运行代码后成功进行调试?

    BWT、对于该问题、您可以 执行恢复出厂设置并再次刷写。

    1.请在开机时按按钮。

    2.恢复出厂设置

    正在等待推理窗口

    4.松开按钮