This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2393495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444665/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434

工具与软件:

你(们)好、

我使用的是电机控制 SDK 9.2.0.9。 请参阅其中包含的 MCK PLUS SDK: motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09/mcu_plus_sdk/docs/mcu_plus_sdk_am243x_manifest.html
MCU 的版本为:  
MCU+ SDK 09.02.00 BSD-3-Clause Source 和二进制 N/A 位置[如已安装]/*
这些优势


根据以下页面、MCUSDK-12117错误应该已在 MCU PLUS SDK 9.2.0中修复: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/09_01_00_41/exports/docs/api_guide_am243x/RELEASE_NOTES_09_01_00_PAGE.html
引文:

MCUSDK-12117 设置 ICSSG1时钟频率会影响 ICSSG0时钟频率 配置 9.0.0以后 AM64x、AM243x 在 SBL 中添加了 ICSS 内核初始化

但是、在使用电机控制 SDK 9.2.0.9 (包括 MCU 加上 SDK 9.2.0)的单芯片伺服演示中、  仍需要手动修复 MCUSDK-12117。  
换句话说、 必须调用 System_init_modified()才能使 EtherCAT 正常工作。 我尝试了 System_init()、但 EtherCAT 随后无法工作。  
/* esl_os_init ();*/
system_init_modified();



您能否确认 在电机控制 SDK 9.2.0.9中 MCUSDK-12117是否已固定?

此致、
Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 沈金龙

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沈金龙

    [报价 userid="61717178" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444665/am2434-am243x-lp "]但是、在使用电机控制 SDK 9.2.0.9 (包括 MCU 加上 SDK 9.2.0)的单芯片伺服演示中、  仍然需要手动修复 MCUSDK-12117。  
    换句话说、 必须调用 System_init_modified()才能使 EtherCAT 正常工作。 我尝试了 System_init()、但 EtherCAT 随后无法工作。  
    /* esl_os_init ();*/
    system_init_modified();

    在9.2版本中、此问题未根据参考设计的需要得到修复、将在下一个版本(10.x)中得到修复。

    抱歉 在9.2版本中将 MCUSDK-12117标记为已修复。

    谢谢、此致、
    Manoj.