This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:严重的硬件错误!

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440576/tm4c129dncpdt-critical-hw-error

器件型号:TM4C129DNCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具与软件:

这是 Tiva C ROM 上 TI API 的消息消息消息消息吗  :   严重硬件错误!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用什么调试器工具和调试探针?

    您能否显示错误消息的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include
    #include
    #include
    #include

    使用 XDS100 v2。

    主代码调用此段

    /**启动 RTOS */
    log ()<<"\r\n 启动 TI-RTOS……\r\n";
    /*等待主任务完成*/
    UART::GetUART0 ().TX (0、0);
    /*启动 BIOS */
    BIOS_start();
    返回(0);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我要求截屏的错误消息,但你只是向我展示你的代码片段.  

     当您加载一个简单示例程序时、是否会看到相同的错误消息、或者错误仅出现在该自定义程序上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到你的声音。 希望您自己解决了这个问题。 我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、您可以写入此帖子、并且状态将更改为"打开"。