This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:PICO 速率很慢

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445621/mspm0l1105-rate-of-pico-is-slowly

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一个客户正在使用 MSPM0L1105、当将该 MCU 设置为 SPI 主模式、3线模式时、Pico 信号(下图中的黄色导轨、粉色导轨是时钟)缓慢斜升、整个过程需要92us、本应为 ns 级。 该引脚周围没有上拉或下拉电路、仅 配备100pF 电容器。 如果将此引脚设置为 GPIO 功能、它将正常工作、在发送数据时也会工作。  

客户无法 与我们共享受限制的原始代码、您能帮助分享您对此问题的见解吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、

    该客户是否使用 SysConfig 工具配置 SPI?  如果是、他们能否共享其.syscfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定它是100pf 吗? 他们在驱动什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis 和 Keith。

    如下所示的 SPI 配置、客户也尝试了4线模式、会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    好的、它的行为就像 PICO 引脚的 HI-Z 使能位被启用一样。  默认情况下、高阻态被禁用、并且我在启动代码中看不到可能会设置此位的任何内容。 我将在实验中设置一些内容、并看看我是否可以重现。  同时、客户是否可以尝试在调试模式下运行、并在 PICO 引脚初始化后捕获 PICO 寄存器的内容? 我很想了解 HIGHZ0和 HIGHZ1位的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    请在下面找到寄存器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    我尝试了相同的你(Pico ),没有看到任何问题。