This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:什么是焊球编号 LB?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447972/am263p4-q1-what-is-ball-number-lb

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在数据表中找到了一个名为 LB 的焊球编号。 
封装上的焊球编号磅在哪里? 

您能帮忙吗?

谢谢!

高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakato-San、

    这在概述每个引脚功能 5.3.17 OSPI (共享)的表中进行了讨论

    以下注释与 OSPI0_CLKlB 相关联:

    (2) OSPI0_CLKLB 是一种在内部用于重定时的时钟环回信号。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    您需要检查的
    不是 LB 引脚的功能、而是该引脚的物理位置。
    我认识到 BGA 引脚是 A1至 V18、但其中没有 LB 引脚。
    BGA 的引脚数为324引脚、但如果在列表中包含 LB 引脚、它将变为325引脚。
    LB 引脚位于何处? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakato-San、

    LB 不引出至任何外部 IO、它是器件内的内部连接、未引出至 BGA 上的引脚。

    此致、

    Ralph Jacobi