This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:适用于 Uniflash 上 M0的 BSL

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448636/lp-mspm0g3507-bsl-for-m0-on-uniflash

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在通过串行连接测试 uniflash 上的 BSL 功能。

我有关于 BSL 的伺服问题。

Q1在"基于 ROM 的 BSL"和"带插件接口的基于 ROM 的 BSL"中仅支持 TI-TXT?

Q2当 MCU 以独立模式工作时、以下有关 BSL 的步骤是正确的? (仅在 EVM 上连接 GND 5V 3V3 TXD RXD 引脚)

第1步上拉 PA18。

STEP2复位 MCU

步骤3点击加载映像按钮

Q3  BSL 中的"仅擦除主存储器"和"恢复出厂设置"之间有何区别?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    "基于 ROM 的 BSL"和"具有插件接口的基于 ROM 的 BSL"仅支持 TI-TXT?

    否、也可以支持 Hex 文件。

    [quote userid="278285" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448636/lp-mspm0g3507-bsl-for-m0-on-uniflash MCU 在独立模式下工作时、以下有关 BSL 的步骤是正确的? (仅在 EVM 上连接 GND 5V 3V3 TXD RXD 引脚)

    是的、可以手动进入 BSL 模式。 此外、还可以保留 REST 和 BSL 调用引脚、Uniflash 也有助于自动进入 BSL。

    [报价 userid="278285" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448636/lp-mspm0g3507-bsl-for-m0-on-uniflash "]  BSL 中"仅擦除主内存"与"恢复出厂设置"有何区别?[/QUOT]

    Erase main memory only (只擦除主内存):将只擦除整个主闪存

    恢复出厂设置:不仅将擦除主闪存、还将擦除非主闪存、然后以非独立方式刷写默认配置。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的答复。

    客户是否可以使用 G3507 (引导加载程序)在 G1105上开发 SCI 引导?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、G1105的 BSL 命令行将与 G3507相同。 因此、我认为通过这种方法刷写 G1105是没有问题的。