This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:EtherCAT 堆栈支持

Guru**** 2554000 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445205/am2634-ethercat-stack-support

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:LP-AM263

工具与软件:

我们正在尝试在 LaunchPad LP-AM263中使用 EtherCAT 加速器、那么在这方面是否有任何预集成的堆栈或 mcal 驱动程序可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从此处开始: AM263x 工业通信 SDK:EtherCAT 子器件 Beckhoff SSC 演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以按照 PRU-ICSS 中的建议使用 RMII 接口与 PHY 器件连接、而不是 MII、如果不可以、请告知我们使用 RMII 接口使用 EtherCAT 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否使用 RMII 接口与 PHY 设备连接

    PRU-ICSS (用于实现 EtherCAT S 器件的 HWIP)不支持 RMII 接口、而仅支持 MII。 由于会增加延迟和抖动、通常不建议将 RMII 用于 EtherCAT。