This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:BCD 到7段解码、具有0至9和 A 至 F 支持

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448634/am2634-bcd-to-7-segment-decode-with-0-to-9-and-a-to-f-support

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、在我的设计中、我们需要将7段显示器与 AM2634 MCU 进行连接 、该 MCU 应显示0至9和 A 至 F (00至 FF)。因此、由于设计中 IO 有限、我们需要 BCD 至7段转换器。 请检查并告知是否有合适的芯片。