This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:am2434

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447364/lp-am243-am2434

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具与软件:

大家好

我正在寻找一个多核 UDP 客户端示例、该示例具有到其他内核的 IPC 连接。 你可以举个这样的例子吗?

谢谢  

Baruch Einziger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch 

    感谢您的提问。

    您能否提供有关用例的更多信息?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    单核应用程序和多核应用程序之间存在显著差异。

    我设计了一个利用 AM2434的所有内核的应用。 在此应用中、第一个内核管理1GB UDP 通信、而另一个内核处理接收到的消息并将输出消息返回到内核 R00、然后通过以太网 UDP 将其发送回主机。

    我发现所提供的 SDK 示例在这个过程中没有什么帮助、因为激活多核处理器是一项复杂的任务。 处理诸如缓存一致性、共享内存、DMA 和不可高速缓存段区域等方面颇具挑战性。 但是、提供此类任务的明确且实用的示例可以为客户节省大量时间和精力。

    目前、我正在完成处理器间的基本通信、这已经花费了超过一周的时间。 我认为、如果 TI 提供这样的示例、将会使 Sitara 系列对客户更具吸引力且更易于使用。

    此致、

    Baruch Einziger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch  Einziger:

    以下示例将用作您的参考。

    AM64x MCU+ SDK:使用 LwIP 桥接器与 ICSSG 进行内核间以太网数据包交换

    此致

    Ashwani