This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:外设双向音频示例

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449094/cc3200audboost-pheripheral-bidirectional-audio-example

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好、我们将 CC3200AUDBOOST 屏蔽与 launchxl-cc26x2r1以及 外设双向音频示例配合使用。要使用该屏蔽 、我们必须安装 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03。 我们想知道 将 simplelink 音频插件3.30.00.06与 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_7_40和最新版本结合使用是否可以正常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    一些开发人员提到他们已将音频插件移植到最新的 SDK。  这是利用每个 SDK 用户指南随附的移植指南自行完成的。  

    如果给我做此练习、我相信我会从 SDK 7.40中的 simple_peripheral 示例开始、并实施外设 双向音频示例中的更改。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、