This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Resource Explorer 离线模式不显示已安装 SDK 中的任何示例项目

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448723/am2634-reource-explorer-offline-mode-is-not-showing-any-example-projects-from-installed-sdk

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已   在新 PC 上安装了 mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_55 SDK 和 CCS 12.7.0.00007。 但无法从 Resource Explorer 中的 SDK 中归档、如下所示。

我没有与此 PC 的互联网连接。 因此我需要离线使用 Resource Explorer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    在您的首选项中、您会看到下图中提到的 am263Px SDK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不能点击"刷新"、还请确保您已安装在默认的 c:/ti 位置。

    如果使用的位置不同、请确保该位置存在于产品发现路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果满足上述条件、您将在 Resource Explorer 中看到一个勾号标记、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 显示了偏好设置。 但我可以在 Resource Explorer 中看到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    我能够从我们的 CCS 团队那里获得关于如何使用离线 Resource Explorer 的帮助。

    如果您预先下载了 SDK 包的 tirex 元数据、Resource Explorer 将脱机工作。

    请按照此处提到的方法: e2e.ti.com/.../ccs-iwr1443-resource-manager-in-offline