This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:芯片厚度信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446589/rm48l540-die-thickness-information

器件型号:RM48L540

工具与软件:

您好!

我目前正在从事一个需要有关 RM48L540微控制器芯片厚度的准确信息的仿真项目。 我需要这些数据来在粒子交互仿真器(TRIM)中对器件进行准确建模。

您能否提供以下详细信息或指导我获取相应的资源?

  1. RM48L540的典型芯片厚度。
  2. RM48L540的典型环氧厚度。
  3. 与此器件中使用的硅片相关的任何可用文档或规格。

感谢您的支持。 我期待您的指导。

此致、

Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    请浏览以下产品页面:

    RM48L540数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    在该网站上、您可以找到以下链接:

    如果您单击以上链接、则可以找到裸片信息:

    您还可以下载器件的 CAD 模型。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    感谢您的答复。 我已经看到数据表中的信息、但未指定环氧树脂材料内芯片的尺寸。 我想知道位置和 xyz 尺寸。

    我们做了一个断层扫描、我们发现位置正好在芯片的中心、但它没有分辨率来确定 z 维度。 我们需要这些数据进行模拟、然后在芯片上可能的质子辐照以研究误差恢复特性。

    谢谢。此致、

    Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    很抱歉我的答复出现延误。

    3D CAD 图是否也无法帮助您识别裸片的尺寸?

    我可以使用 CAD 模型测量尺寸、如下所示:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。