This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何使用离线编程器对受密码保护的 MCU 进行编程

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449306/mspm0g1507-how-to-program-a-password-protected-mcu-using-an-offline-programmer

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:C-GANG

工具与软件:

问题摘要:

  1. MCU 安全和密码保护 :我们已经用密码保护了我们的 MCU,以增强安全性。 这种措施对于保护器件及其固件至关重要。
  2. 通过 Jlink 恢复出厂设置 :当使用 Jlink 作为程序员时,我们可以成功地执行恢复出厂设置并重新刷新程序。
  3. 离线编程限制 :但是,在使用脱机编程工具(WizPro200WL)时,我们没有执行恢复出厂设置的选项。 这为我们制造了一个显著的障碍。

影响:

无法离线执行恢复出厂设置、同时保持密码不变、这是一项挑战。 如果我们为了方便编程过程而移除密码、则会损害 MCU 的安全性、这对于我们的应用来说不是可接受的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您选择的编程器。

    与第三方合作推出的 S-GANG 可以离线支持您所需的功能。 并且  稍后将推出一个更便宜的版本(C-GANG)。

    S-GANG -独立 Gang 编程器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     WizPro200WL 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的芯片、我们对受密码保护的芯片进行了恢复出厂设置。 因此、原因可能在于工具、而不是芯片。

    据我所知、我们没有与你提到的工具正式合作。 如果要在该工具上实现您想要的功能、请咨询其公司。