This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243x-AM243X:MCU-PLUS-SDK EVM 板上的 SOC 初始化问题

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446396/mcu-plus-sdk-am243x-issue-with-soc-initialization-on-am243x-evm-board

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:AM2432AM2434

工具与软件:

专家、您好!

我目前使用的是我最近购买的 AM243x EVM 电路板。 我按照《使用 CCS 脚本初始化 SOC 指南》(https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/10_00_00_20/exports/docs/api_guide_am243x/EVM_SETUP_PAGE.html)中提到的确切步骤操作。 但在过程中会遇到错误。

我的电路板支持 HS-FET FS 配置文件。 我附上了一张错误图片供您参考。



您能指导我如何解决此问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未正确地为 AM243x 电路板供电、我会看到该错误消息。  电话适配器通常无法达到预期效果。  您至少需要3A。

    连接一个可提供3A 电流的适配器、然后为板载 XDS110拔下调试 USB 电缆、并重新插回。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    我在 AM243x EVM 板上遇到的问题是通过更改目标配置文件解决的、我在该文件中选择了 AM64X_GP_EVM 位置。 这样就解决了问题。

    但在我们的定制电路板上会遇到类似的问题。 在定制电路板上:

    • 我们在使用 AM2432BSFFHIALVR 控制器 TPS6521904 PMIC .
    • 成功上电后 MCU_RESETAZ RESETSTATZ PORz_OUT 引脚保持高电平、表明电路板未处于复位模式。
    • 为了连接该设备、我使用了与 EVM 相同的 GEL 文件。
    • 我还尝试了选择板 AM2432_ALV AM2434_ALV AM64X_GP_EVM AM243X_GP_EVM 不出现任何抖动。

    使用对电路板供电 10A 电源 .

    您能帮我解决这个问题吗?

    此致、
    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="456289" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446396/mcu-plus-sdk-am243x-issue-with-am243x-evm-board/5547761#5547761"]我在 AM243x soc 板上遇到的问题已通过更改目标配置文件(我在该文件中选择了)解决 AM64X_GP_EVM 板[/报价]

    这是非常奇怪的。 您能否共享您为 AM243x EVM (可正常工作)和 AM64x EVM (可正常工作)创建的 CCXML 文件。

    [报价 userid="456289" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446396/mcu-plus-sdk-am243x-issue-with-soc ms-initialization-on-am243x-evm-board/5547761#5547761"]

    但在我们的定制电路板上会遇到类似的问题。 在定制电路板上:

    • 我们在使用 AM2432BSFFHIALVR 控制器 TPS6521904 PMIC .
    • 成功上电后 MCU_RESETAZ RESETSTATZ PORz_OUT 引脚保持高电平、表明电路板未处于复位模式。
    • 为了连接该设备、我使用了与 EVM 相同的 GEL 文件。
    • 我还尝试了选择板 AM2432_ALV AM2434_ALV AM64X_GP_EVM AM243X_GP_EVM 不出现任何抖动。

    使用对电路板供电 10A 电源 .

    [报价]

    我将把这个线程提请器件的注意、以便对此进行进一步的评论

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    请告诉我们您使用的是哪个 MCU+SDK 版本?

    EVM 是否使用 SBL 二进制文件正确初始化? EVM 上电后、您是否能够看到 SBL 日志?

    此致、

    Tushar