This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:CCS Theia 调试仿真问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448958/mspm0g1505-ccs-theia-debug-simulation-issue

器件型号:MSPM0G1505

工具与软件:

我不熟悉 CCS Theia、正在处理与该控制器相关的项目、但无法在仿真中调试项目。
是否无法像我以前在 MPLAB IDE 中工作的那样在 CCS Theia 中进行仿真、它提供了该服务、可使用仿真器来调试项目。

请引导我完成这个过程。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:
    您的意思是您无法调试项目吗?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的、我无法在仿真器环境中调试项目。
    如果您曾使用 Microchip MPLAB IDE、会提供一个仿真器供您调试代码。

    我想知道是否可以在没有实际硬件的情况下在 CCS Theia 中调试任何项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:
    您应该能够在没有任何硬件连接到您的计算机的情况下建立项目。 但是、您是正确的。 CCS Theia 目前没有用于我们器件的"仿真器"(有一个原始版本、但它仍在工作)。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题。 感谢您的努力。