This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:在 AM2732CDRFHQZCEQL 上启动失败

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440066/am2732-bring-up-fail-on-am2732cdrfhqzceql

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好:

   以前我使用 AM2732AD 芯片进行开发、现在我使用 AM2732CD 芯片进行开发。 如图所示、我使用串行端口编程、Uniflash、SBL 和"Hello World"来启动显示器、似乎 HSM 尚未通过。 使用的 SDK 为 mcu_plus_sdk_am273x_09_01_00_41。 SDK 未更改、只是闪存接口已根据我们的闪存进行了调整。 我应该注意哪些方面?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用下一页中的说明添加对闪存器件的支持、然后重试: AM273x MCU+ SDK:添加对定制闪存器件的支持

    这将确保已正确添加器件、并且在该阶段它不是配置问题。

    此致!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

         使用 AM273x MCU+ SDK:添加对定制闪存器件 的支持、但不使用 UART 打印、 gNorSpiDevDefines 显示:

      我知道我的 UART uniflash 显示的成功消息表明我的闪存配置不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪里看不到 UART 打印输出? 您是否成功刷写了器件? 否则、并不总是表示配置有问题、但我们可以尝试检查问题是否实际上来自闪存配置。

    您使用的是定制电路板还是我们的 EVM? 您是否能够控制引导模式? 如果是、请尝试以下操作:

    • 尝试在 devboot 模式下对新的闪存配置运行 qspi_flash_diag 示例
      • 如果通过、您还可以测试 QSPI_FLASH_transfer 示例并检查结果吗?

    我将查看 AD 和 CD 设备之间的其他可能的差异。 我也假设你是这样  在您切换到 CD 设备之前、测试过去都在运行、两者之间没有进行任何软件更改

    请告知我上述假设是否不正确

    此致!

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      

    QSPI_FLASH_transfer 示例测试通过。μ s

    此致!

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZDD:

    上面的结果似乎表明闪存器件已正确配置、而这可能不是 HSM 客户端问题产生的原因。 我会将其重新分配给另一位专家进行评论

    此致!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Daniel G ü、

      非常感谢您的帮助。  在其他专家的协助下迅速解决这一问题将受到极大的赞赏。

    此致!

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Daniel G ü、

      近况如何?

    此致!

    ZDD