This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:地址0x20000000上的 ECC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450037/mspm0g3507-ecc-on-address-0x20000000

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

团队成员、您好!  

我有一位客户在 MSPM0G3507上测试 ECC。

在对其他控制器的测试中、我们希望通过在读取之前简单地不初始化存储器来触发错误。

这对于从开始的存储器区域而言是按预期工作的 0x20100000。 但对于我们想使用的默认区域、情况并非如此 0x20000000。

在数据表中、我们没有找到两个区域行为不同的任何原因、您能解释一下这种行为吗?

我已经查看了 MSPM0G 用户指南、它应该能起作用。

用户指南表明区域0x2000 0000可用于所有 MSPM0器件。

在数据表的内存映射中、 0x2000 0000看上去不是被执行、这就证明了客户不工作的原因。

  • 您能澄清一下行为吗?
  • MSPM0G3507是否真正不实施?
  • 如果是这样、则数据表和用户指南之间会不匹配。 请澄清  

谢谢

用户指南的链接

所述的要求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:

    0x20000000至0x20100000区域在 MSPM0G1x0x 和 MSPM0G3x0x 器件上不可用。 很遗憾、您在技术参考手册中提到的注释遗漏了更新内容。 我将创建一个 TT、以删除"在所有 MSPM0器件上均可用"语言。

    请继续使用数据表存储器描述作为目前存储器布局和功能的黄金来源。