This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 工具可以导出引脚分配列表文件吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446282/sysconfig-can-the-sysconfig-tool-export-a-pin-assignment-list-file

器件型号:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在使用 AM243x Sitara MCU 进行设计、我已使用 SysConfig 工具1.22生成了 syscfg 文件。 我想知道如何导出 MCU 引脚分配列表文件以供原理图设计人员使用?  

谢谢!

珠海市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珠海市  

     PinmuxConfigSummary.csv 文件应提供所需的详细信息。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    非常感谢您的答复。

    我已经尝试使用 SysConfig 工具1.22 (最新版本)、但我不知道如何使用它生成 PinmuxConfigSummary.csv 文件。

    我看到了 另一个线程的同一问题由其他人在2年前问。 其中提到 已提交 TI 内部问题 MCUSDK-9653 来将此功能驱动到 MCU+SDK 中。 现在已经过去了2年、在这方面是否有任何进展?  TI 是否计划为 AM243x 添加 PinMux 摘要输出特性?

    (+) AM2434:让 SysConfig 以文本/CSV/Excel 格式输出引脚摘要-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    珠海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能正在使用该工具的 MCU+ SDK 版本。 虽然已提交请求单来添加此功能、但尚未实现。  这方面存在挑战、因为 MCU+ SDK 版本以驱动程序为核心、而不是以引脚为核心。  SysConfig 中的基本引脚多路复用工具确实是已配置引脚的 csv 文件。 目前没有 在工具之间共享数据的方法。  

    -保罗