Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我目前正在使用 TMS570LC4357微控制器、并通过 CSDIS (时钟源禁用)寄存器进行测试、特别是禁用所有时钟源的功能。 根据文档、 CSDIS 寄存器控制器件时钟源的状态。
特定问题 :
- 用途 :禁用所有时钟源的能力的预期用例或用途是什么? 这主要用于节能模式还是其他特定应用?
- 不利影响 :如果禁用了所有时钟源、对系统有何影响? 具体来说、它是如何影响 CPU、外设和中断的?
- 恢复机制 :有哪些机制可以将系统从禁用所有时钟源的状态中恢复? 系统如何重新使一个时钟源再次工作?
- 唤醒过程 :文档指出、在唤醒时、仅启用时钟源0、4和5。 您能否提供有关唤醒过程以及哪些因素会触发重新启用这些时钟源的更多详细信息?
- 电源管理 :禁用所有时钟源的能力如何符合 TMS570LC4357的整体电源管理策略? 对于使用此功能来确保系统稳定性、是否有特定的指导原则或建议的做法?
了解这些方面对于我们的工程和系统的稳定性至关重要。 您可以提供的任何见解或其他文档都将非常有价值。
感谢您的帮助。