This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MCU 处于待机模式且 Timer0和 GPIOA 引脚已启用并用作输出时的睡眠电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449434/mspm0l1306-sleep-current-when-the-mcu-is-in-standby-mode-with-timer0-and-gpioa-pins-enabled-and-made-as-output

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好

MSPM0L1306微控制器用于我们的项目。 我们要求在 MCU 睡眠期间启用计时器和 GPIOA 端口引脚。(MCU 处于待机模式)。 我从数据表中获得了以下信息。  

当定时器运行时、电流为1uA。 我想知道启用计时器和 GPIOA 引脚时的电流将是多少。  

数据表中分别提及了计时器和 GPIOA。  

请告诉我 Timer 和 GPIOA 引脚都被启用时的电流。

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我已经完成了测试。 发现、如果启用了计时器和 GPIOA、则测试电流为1.2uA。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey

    感谢您提供的信息。

    您能帮我再澄清一下吗?

    该1.2uA 用于所有启用为输出的 GPIOA 引脚、或者仅用于1个引脚。

    对于我们的应用、我们将配置3个引脚作为输出、计时器也将运行。 因此、睡眠期间的电流将为1.2uA、还是更高?  

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    是的、它可能大约为~ 1.2uA、但请确保 PCB 中是否没有其他功耗。 例如、如果 GPIO 是输出、并且输出电流是否会流动电阻或 LED 是否会影响功耗。

    我可以承诺的是、如果关注 MCU 本身、电流消耗为~1.2uA

    此致、

    Zoey