This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:创建 CCS 工程

Guru**** 2929130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448132/mspm0c1103-creating-ccs-project

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想为 MSPM0C1103微控制器创建一个新的 CCS 工程、但该器件未在器件列表中列出。 我已在 CCS 上安装了 MSPM0系列(版本12.4.0、目前已在 Windows 上安装)。 我可以看到 MSPM0G 和 MSPM0L 器件、但看不到 MSPM0C 器件。 开始开发前需要下载/安装什么内容?

此致

Leon Rigoni.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须升级到 CCS 12.6.0才能获得 MSPM0C1系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要下载新版本的 CCS。 12.4 太旧、无法支持 MSPM0C。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    非常感谢、我没有意识到我没有下载最新版本。

    此致、

    Leon