This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何校准 RTI 中断周期时间

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449322/rm57l843-how-to-calibrate-rti-interrupt-cycle-time

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好、TI 团队。

在测量 RTI 1ms 中断执行周期时、我确认在60秒后执行了大约60004次。
测量周期基于每60秒进入的外部信号输入。
[问题]
是否有可能操作 RTI 模块的寄存器以便1ms 中断每60秒恰好发生60000次?
如果可能、我想知道如何操作。

此致。

基因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTI 模块配置如下所示。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    void rtiInit(void)
    {
    /* USER CODE BEGIN (2) */
    /* USER CODE END */
    /** @b Initialize @b RTI1: */
    /** - Setup NTU source, debug options and disable both counter blocks */
    rtiREG1->GCTRL = (uint32)((uint32)0xAU << 16U) | 0x00000000U;
    /** - Setup timebase for free running counter 0 */
    rtiREG1->TBCTRL = 0x00000000U;
    /** - Enable/Disable capture event sources for both counter blocks */
    rtiREG1->CAPCTRL = 2U | 0U;
    /** - Setup input source compare 0-3 */
    rtiREG1->COMPCTRL = 0x00001000U | 0x00000100U | 0x00000000U | 0x00000000U;
    /** - Reset up counter 0 */
    rtiREG1->CNT[0U].UCx = 0x00000000U;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    1. NTU2: PLL2 - 330 MHz

    2. RTI1CLK:110 MHz

    3.实际频率: 10 MHz

    最好的爬坡。

    基因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene:

    实际上、没有校准可用、我的意思是我们不能使用 RTI 模块进行任何微调。

    我们所能做的就是、我们可以更改比较值、  

    我的意思是、我们得到的计数将超过所需的计数、因此只需将比较值减少1、就可以看到结果。 但是、我认为这不能解决问题、因为这可能会使结果值低于要求的值、但请进行一次测试。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。