This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:闪存写入操作

Guru**** 2612655 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449499/lp-mspm0g3507-flash-memory-write-operation

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

HII the,

我们正在运行  flashctl_multiple_size_write_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例 我们进行了一些定制更改、
我们希望它能够连续书写、有关代码和输出、请参考下图。
您能帮助实现连续写入吗?  



谢谢、此致、
Krushna T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    闪存字是64位、这意味着您需要在64位边界(8字节)上进行寻址才能连续写入、您可以进行64位写入、但屏蔽您不想编程/覆盖的位(使用0xFFFFFFFF 屏蔽数据)。  

    因此,在你的代码中,你将编程 Evens 然后赔率,偶数和奇数地址将具有与你的4*i 相同的内存地址,因为你不是按字节对齐的。

    此致、
    Luke