This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:关于连接到目标时出错

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450030/mspm0c1104-about-error-connecting-to-the-target

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

我得到如下所示的误差。

我没有执行任何操作、我只是发送了代码。 我成功地将代码发送了3-4次。 那么我得到这个错误。

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed:

    查看 MSPM0 SDK 常见问题解答中的附录 B 以获取帮助。  如果该节中概述的步骤不起作用、请告诉我您正在使用哪个调试器以及您是否在调试器与目标上的 NRST 引脚之间建立了连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过 LP-MSPM0C1104 EVB 进行测试。 LP-MSPM0C1104我遇到此问题。 不是1103. 我打开了错误的主题名称。

    我看到 MSPM0C1104不支持 BSL。 当我查看引脚配置时、可以看到 CCS 不支持 MSPm0c1104的 BSL。

    但我尝试过所有这些方法都不起作用。 我直接通过 USB 对测试套件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    好的、请参见随附的运行调试程序脚本的说明。  查看是否可以运行以下脚本"MSPM0_MAILBOX骨 神经 Auto"或"MSPM0_MAILBOX骨 神经 Mailbox_Factory Erase_Auto "。

    e2e.ti.com/.../mspm0_5F00_how_5F00_to_5F00_connect_5F00_to_5F00_target.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我试过这个但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您的代码是否使用 M0C1104看门狗?  您的代码中使用哪种低功耗策略(哪种睡眠模式)? 您是否修改了内存的 NONMAIN 部分中的任何内容?