This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2931970 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446976/mspm0l1105-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306SysConfig

工具与软件:

您好、AE:

    研发团队希望实施 ISP 设计以通过 EC 完成 I2C 在线编程。

    您能为我们提供示例代码吗?

    研发团队是否有办法将代码从 Nuvoton MINI54FDE 迁移到 MSPM0L1105?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AE:

         MSPM0L1105是否可以实现引导加载程序功能?

         由于其他功能需要 I2C、引导加载程序能否支持共享使用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    [报价用户 id="596946" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446976/mspm0l1105-arm-based-microcontrollers-forum "]

    研发团队希望实施 ISP 设计以通过 EC 完成 I2C 在线编程。

        您能为我们提供示例代码吗?

    [报价]

    MSPM0 SDK 中有一些示例。  您可以在以下位置找到它们:C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\bsl

    研发团队是否可以将代码从 Nuvoton MINI54FDE 迁移到 MSPM0L1105?

    由于 MINI54FDE 具有 ARM M0内核、因此迁移代码应该不会太困难。  外设将需要大量迁移、但幸运的是、MSPM0 driverlib 和 SysConfig 器件配置工具将帮助简化此任务。 虽然没有针对 MINI54FDE 的具体迁移指南、但是我们对 STM 到 MSPM0确实有一个指南。 请参阅第2.4节。 还有一个 视频。  我建议您先查看这个。

    MSPM0L1105能否实现引导加载程序功能?

    是的、MSPM0L1105支持 I2C BSL、并且 BSL 的 I2C 外设可由应用固件共享。

    有关调用 BSL 的信息、请参阅器件数据表中的第8.4节。

    此外、有关 I2C 协议的更多详细信息、请参阅 BSL 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis

    我们希望 MSPM0L1105替代 MINI54FDE。

    还有一个问题、我们是否有 PC 应用程序示例代码的风扇控制来与我们分享?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    让我在我们的团队中查看是否有人举过风扇控制的例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis

    有任何相关更新?

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    遗憾的是、我们没有。