This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:所需:将延迟规格从使用 PWREN 启用电源更改为修改其他 GPIO 寄存器

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450918/mspm0g3507-wanted-delay-specification-from-enabling-power-using-pwren-to-modifying-other-gpio-registers

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

用于 GPIO 硬件的 TI 示例代码包括在设置 PWREN 寄存器的 ENABLE 位与修改 GPIO 模块内的其他寄存器之间的短延迟。 我无法在 MSPM0G350x 数据表中找到这方面的规格。  

此延迟应该以纳秒(或微秒)为单位?  

其他硬件模块(例如 ADC12、COMP 等)的该值是否相同、或者这些模块是否需要不同的延迟?
如果其他模块所需的延迟不同、可以在哪里找到此规格?

感谢你的帮助。

-克雷格·戈德曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    TRM 列出了电源使能控制和时钟周期延迟背后的原因。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是我所寻找的东西。
    我想这会在器件数据表中找到。
    -克雷格·戈德曼