主题中讨论的其他器件:AM6442、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
为 AM6442使用 SysConfig 1.21.2和 MCU+ SDK v10.00.00.02时、会出现以下行为:
*在生成的文件中 ti_power_clock_config.c 结构 SoC_ModuleClockFrequency 声明方式如下:
typedef struct {
uint32_t moduleId;
uint32_t clkId;
uint32_t clkRate;
uint32_t clkParentId;
} SOC_ModuleClockFrequency;
然后,在运行中 void Module_clockSetFrequency (void) 比较语句中使用了上述类型的全局变量:
void Module_clockSetFrequency(void)
{
int32_t status;
uint32_t i = 0;
while(gSocModulesClockFrequency[i].moduleId!=SOC_MODULES_END)
{
if (gSocModulesClockFrequency[i].clkParentId != -1)
{
/* Set module clock to specified frequency and with a specific parent */
status = SOC_moduleSetClockFrequencyWithParent(
gSocModulesClockFrequency[i].moduleId,
gSocModulesClockFrequency[i].clkId,
gSocModulesClockFrequency[i].clkParentId,
gSocModulesClockFrequency[i].clkRate
);
}
else
{
/* Set module clock to specified frequency */
status = SOC_moduleSetClockFrequency(
gSocModulesClockFrequency[i].moduleId,
gSocModulesClockFrequency[i].clkId,
gSocModulesClockFrequency[i].clkRate
);
}
DebugP_assertNoLog(status == SystemP_SUCCESS);
i++;
}
}
显然,该领域的比较 clkParentId (类型 uint32_t) 或者会与 -1. 这容易出错、并可能导致未定义的行为。
![]()
请发表评论。
谢谢、此致!