This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0-SDK:计时器-驱动程序库不支持 CCACTUPD

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450207/mspm0g1107-mspm0-sdk-timer---ccactupd-not-supported-by-driver-lib

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

大家好!

半年前、我报告了驱动程序库中缺少一个函数(链接)。 我检查了最近发布的 SDK 版本2.03.00.07、但我仍然找不到所需的函数。 由于 SDK 每季度发布一次、因此我预计到目前为止会包含该 SDK。

请检查是否包含该功能(可能我忽略了它)、如果没有、请仔细检查您的内部 TT 的状态、并在包含时提供版本号?

提前感谢您!

此致、

Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您的正确答案是 SDK 中尚未解决 TT。 我已经联系了我们的软件经理、询问是否可以为即将发布的版本确定优先级、因为自从我提交原始 TT 以来、已经有很长时间了。 我会在收到预期版本后立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    我们的软件经理已指出、这将在2月添加到 SDK 版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的反馈!  暂时我们有一个权变措施、但通常我们希望用 SDK 尽快替代它。

    期待您的参与!

    此致、

    Holger