This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:关于晶体

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450380/mspm0g1107-about-crystal

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望使用内部晶体(32MHz)以节省 GPIO 成本。 他们对以下项目有一些担忧。 请帮助您澄清。 谢谢你。

1.在 SysConfig 中,"BUSCLK"是指32MHz 吗? 哪一个("时钟启用"或"时钟禁用")是默认设置? 客户如何启用它?

2.在使用"内部晶振"时、有些时序会受到温度的影响。 是否有任何有关 UART (115200bps)与不同温度间误差率的信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    1.建议通过 SysConfig 时钟树配置时钟。 不同外设的 BUSCLK 不同:对于 PD0外设、它是 ULPCLK;对于 PD1外设、它是 MCLK。 这两个时钟在工作模式下默认为32MHz、并且默认启用。

    2.内部高速振荡器在不同温度下的精度可以在产品说明书中找到、可以用来评估 UART 波特率的精度。

    此致、

    Pengfei