This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:M4 (MCU)专用 RAM 所在的位置

Guru**** 2935160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450365/am2431-where-does-the-m4-mcu-private-ram-reside

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

我想知道 M4内核专用 RAM 所在的十六进制位置吗? 它的尺寸应该是256K。

我发现 R5内核具有 0x70080000–0x700BFFFF 的专用 RAM 地址。  

那么、M4内核呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的提问。

    [quote userid="619314" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450365/am2431-where-does-the-m4-mcu-private-ram-reside 我想知道 M4内核私有 RAM 所驻留的十六进制位置吗? 我相信它的大小是25万。[/引语]

    在 M4F 私有 RAM 中、您指的是 M4F_IRAM 和 M4F_DRAM 存储器。 是的、M4F 内核具有256KB 的内部 RAM。

    192KB IRAM 和64KB DRAM。 M4F 内核 RAM 的十六进制位置在0x5000000。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    Tushar