This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507 Launchpad

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448135/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507-launchpad

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

   

这个错误是什么意思和如何解决这个,我已经尝试硬重置,但仍然出现这个错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:
    这意味着器件锁定在低功耗模式。 我建议按照本 指南执行 MassErase 或 FactoryReset 设备。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我又做了一个加倍、这个 MCU 支持达拉斯温度如果不可以、我想看四个什么选项、我要连接4个温度传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:
    当您说"Dallas Temperature"时、您是否指华氏? MCU 应支持从可通过 COMM 模块(I2C、UART、SPI 等)传送到 MCU 的传感器进行的任何读取
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢您提供信息