This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:关断模式问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447927/mspm0l1106-question-on-shutdown-mode

器件型号:MSPM0L1106

工具与软件:

大家好、团队成员:

数据表指出 PA17和 PA18能够从关断模式唤醒。


从技术参考文献中可以看出、"5V 容限开漏 IO、高 驱动 IO 和某些标准驱动 IO 包括额外的唤醒逻辑、此唤醒逻辑可用于在电平匹配时将器件从 SHUTDOWN 工作模式唤醒。"

经测试、PA0、PA1、PA17和 PA18能够从关断模式唤醒、其中 PA0和 PA1是5V 容限开漏 IO。 但我测试过属于高速 IO 的 PA5和 PA10 无法唤醒系统。

您能告诉我高驱动 IO 的含义是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    在数据表中、表6-2仅显示了"标准驱动"和" 5V 耐压"引脚支持 WAKE 功能。  不是"高速引脚"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的答复和信息。 在下面的技术参考资料中、您能告诉我高驱动 IO 意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    这是指 IO 引脚、它可以拉/灌比标准(典型) IO 引脚更高的电流。  请参阅驱动电流数据表。  以下是 TRM 的说明。  请注意、驱动强度由 IO_MUX GPIO 控制。