This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:v3 won't 使用命令行运行

Guru**** 2526870 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449737/uniflash-v3-won-t-run-using-command-line

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我无法在刚刚重新映像的 PC 上使用 CCS Uniflash v3的命令行。 我可以在使用 uniflash 应用程序时进行编程、但在尝试使用 命令行运行编程操作时 、出现下图所示的错误。

我已验证命令行的语法是否正确、方法是 在安装了 uniflash v3的不同 PC 上运行相同的命令。 我能够对 MCU 进行编程、在第二台 PC 上运行命令行脚本。 两台 PC 都运行 Windows 10。 我不确定哪些因素会导致一台 PC 在运行命令行时出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请注意、UniFlash 3非常旧、只能提供很少的支持。 我 假设您使用此版本、因为您使用的是 Sitara 器件。 我将把该线程提请 UniFlash 专家注意。 请注意、由于此版本的支持已弃用、可能不会立即作出响应。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    错误消息(找不到 uniflash_main.js#214中指定的路径)指示您提供的 programStatusOutput 输入存在问题。 根据此命令、需要在该参数中传递 c:\\NI_ATE\\builds\\resultsG11657.txt。 您能否进行检查以确保此路径/文件可访问?

    您也可以尝试删除命令的这一部分、以确认命令的其余部分正常工作。

    谢谢!

    Ricky