This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:XDS110、其中 TM4C 在使用 xdsdfu 实用程序进行刷写时抛出 DFU_ERR_UNKNOWN 错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450676/tm4c129encpdt-xds110-with-tm4c-throwing-dfu_err_unknown-error-while-flashing-with-xdsdfu-utility

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他部件:MSP-EXP432E401Y、、MSP432E401Y

工具与软件:

团队成员、您好!

我们制作了一个使用 MSP432E401Y 和 TM4C129ENCPDT 作为 XDS110的定制电路板。 从 MSP-EXP432E401Y 开发板中使用了 TM4C 相关电路、我们还包含了 TM4C 的 JTAG 连接。  我们准备了4个电路板、其中我们已经测试了3个正常工作的电路板。

但只有一个是不工作和得到的 DFU_ERR_UNKNOWN (-4) 刷写引导加载程序本身时出错。 在此之后、如果我们检查 xdsdfu -e、它会显示"No devices found (未找到设备)"

电源复位后、如果我们为 xdsdfu -e 指定器件、即使没有将 TDO 引脚设置为低电平、器件也会处于 DFU 模式。

请支持我们解决该问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    但只有一个无法正常工作和获取 DFU_ERR_UNKNOWN (-4) 刷写引导加载程序本身时出错。 [报价]

    您是如何加载引导加载程序本身的? 通过 JTAG 或 USB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 xdsdfu 实用程序方法、按照此链接中提到的步骤通过 USB 进行操作。

    这也是我们对其他三个板的操作方式、它运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要检查该特定板是否焊接良好、因为您说其他三个板正在工作。  

    您还说过您可以对 TM4C 进行 JTAG 访问。 对吗? 如果是这种情况、为什么不使用 JTAG 加载引导加载程序?