This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:生成不同的 RSTCAUSE

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449316/mspm0l1306-to-generate-different-rstcause

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!  

我正在使用 MSPM0L1306定制电路板、我想生成以下错误。

1) HARD_FAULT

2) NMI

3) 3) spurious _interrupt

4) ECC_ERROR

5) FATAL_CLOCK_FAULT

6) 6) NON_PMU_RIM_PARITY_FAULT

请提供信息、如何生成上述测试错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TRM 中搜索此类项目、以了解哪些因素会导致这些中断、

    例如、硬故障、如下面所示、您可以尝试读取芯片上不存在的无效地址将触发这些错误。

    对于 NMI、您可以使用 WWDT0来生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FATAL_CLOCK_FAULT  

    在生成时显示  

    但如何生成该情形呢? 这里没有提及 非 PMU 修整奇偶校验故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、您可以尝试使用 LFCLK 作为 MCLK 的时钟源、而 LFCLK 来自 LFXT、使外部晶振发生故障将触发问题、例如将时钟信号短接至 GND