请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
大家好!
通过查看寄存器、我们可以看到 SC (转换控制)的该位字段。


这对 RGMII 引脚的驱动强度有何影响? 数据表似乎显示 LVCMOS 引脚有6mA 驱动强度。 较高的压摆率的驱动强度是多少?
谢谢!
——Gunter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
通过查看寄存器、我们可以看到 SC (转换控制)的该位字段。


这对 RGMII 引脚的驱动强度有何影响? 数据表似乎显示 LVCMOS 引脚有6mA 驱动强度。 较高的压摆率的驱动强度是多少?
谢谢!
——Gunter
尊敬的 Gunter:
通常、虽然驱动强度和压摆率有相关性、但更改一个并不一定需要更改另一个。 驱动强度与确保有足够的电流来满足给定负载的压摆率需求更为相关。 因此、如果现有驱动强度足够、则增加/降低压摆率不必改变驱动强度。
也就是说、我不能确定这是否适用于此处、我会进一步询问这一点、包括较高和较低的速率是多少、因为如果需要调整驱动强度、这也可能会影响。
此致、
Ralph Jacobi