This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:与 Mac 版代码插件

Guru**** 2619235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450042/mspm0-sdk-vs-code-plugin-for-mac

器件型号:MSPM0-SDK

工具与软件:

你(们)好

您能否提供有关适用于 VS Code 的 TI 插件何时可用于 Mac 的最新信息? 目前、单击"Install Dependencies"按钮时、我会收到一条错误消息(请参阅随附的图像)。

谢谢!

Marco

附注:在 Windows 11上似乎工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我来向我们的软件团队了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的答复。 是否可以手动安装这些依赖项以便我可以在 Mac 上进行调试? 需要准确安装哪些依赖项?

    此致、
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我还在等我们的软件工具团队发表意见。  我不知道怎么说是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有明确的时间表,何时这将提供 MacOS。 这个时候最好的猜测是在二月初左右。

    相关性包括:gdb (二进制文件可从 ARM Ltd 下载)、OpenOCD (如果您希望构建此版本、我需要找到特定的 GitHub 存储库)和一些 XDS110固件实用程序(它们随 Code Composer Studio 提供、因此您只需从 CCS 中复制它们)。  XDS110实用程序用于更新 XDS110固件和复位探针、因此如果探针是最新的、可能不需要这些工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andy、感谢您提供的宝贵信息。 我刚刚安装了 gdb 并构建了 OpenOCD。 很遗憾、cfg 文件(ti_mspm0_launchpad.cfg 和 ti_mspm0.cfg)丢失、因此我从 Windows 复制了它们。 ‘m之后、我遇到错误:未找到闪存驱动程序"spm0"。

    是否有其他包含驱动程序的 OpenOCD 存储库?
    谢谢 Marco