This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:RM48L540

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448989/rm48l540-rm48l540

器件型号:RM48L540
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

尊敬的团队:  

我使用的是 RM48L540、我已使用 HALCoGen 软件配置了 UART 设置。

我选择了 奇偶校验错误,组帧错误和溢出错误 中断,但它不工作 .

您可以建议我如何设置和测试它、所有中断是否都正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您能否请参阅以下主题一次、我们在这里测试了奇偶校验功能:

    (+) TMS570LC4357:无法使 SCI 模块使用奇偶校验位-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish ,

    感谢您的回复、

    我已经在 HALCoGen ( HAL 代码生成器)工具中完成了 UART 相关设置  

    现在我中断事件的奇偶校验错误,帧错误和溢出错误 ,这也是我有配置,但它不工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    我很抱歉在回应中出现延误,我对其他问题感到困惑。

    您可以轻松创建溢出错误、只是不要尝试从 SCIRD 寄存器读取接收数据、而是继续从串行工具发送数据字节、然后这将产生溢出错误。

    要测试奇偶校验错误、请按照我在共享报头中提到的步骤操作、启用一端奇偶校验并禁用另一端奇偶校验、例如启用控制器中的奇偶校验并禁用工具端的奇偶校验、如果我们从工具发送数据、这将产生奇偶校验错误。

    尝试这些方法、如果您仍然遇到问题、那么我们可以提供一个实时调试会话、以便我为您提供指导。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。