This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:读取、写入4KB 数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449308/tms570lc4357-read-write-4kb-data

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!


问题1:我正在使用容量为1GB  、基于 SPI 的 NAND 闪存(器件型号:MT29F8G01ADFD12)、连接到控制器的 MibSPI 端口2和芯片选择(CS0)。

       根据 NAND 闪存数据表、我们每页需要传输4352字节。 如何通过使用 MibSPI 端口2实现这一点。

       我在这里已经附上了代码供参考、但该代码无法用于对4352字节进行写入/编程。

      MIBSPI_Init (MIBSPI2、SPI_25MHz、0、SPI_MODE0_CPHA0_CPOL0);

e2e.ti.com/.../4062.mibspi.ce2e.ti.com/.../1GB_5F00_MT29F8G01ADAFD12.ce2e.ti.com/.../7776.mibspi.he2e.ti.com/.../1GB_5F00_MT29F8G01ADAFD12.h

问题2:

如何减少 MibSPI 中2个操作之间的时序。