This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:怀疑引导问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447436/tm4c123be6pm-booting-issue-suspecting

器件型号:TM4C123BE6PM

工具与软件:

您好!

我们将 TM4C123BE6PM 微控制器用于电源时序目的。  它以前在所有电路板上都能正常工作。  

我们最近收到新的电路板。 在这些板中、我们在3个板中编程了 TM4C123 MCU 代码。 在1块电路板中、它可以正常工作(能够启用端口引脚和正在发生电源时序)。 在另外两个电路板中、TM4C123微控制器未提供任何端口引脚使能信号为逻辑高电平。 所有信号都显示为低电平。 我们尝试修改代码并将逻辑高电平仅发送到1或2个引脚、这些端口引脚仍仅显示低电平。  

也正确进行编程。 我们回读闪存并比较两个二进制代码、正确显示。 我们也手动尝试了"给出重置"、但仍然没有变化。 怀疑微控制器未启动 或未启动。  

请建议如何调试此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能展示一下所使用引脚的示波器电容吗? 我怀疑您已经达到了这一勘误表要求。 您可以尝试勘误表中建议的权变措施吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您提供此勘误信息。 我们尝试了为所有必需的 GPIO 输出引脚保留 RC 滤波器(100欧姆串联电阻器和0.1uF 电容器至 GND)。 但它仍然没有帮助我们。  

    有什么建议可以尝试吗?

    对于编程、我们将断开系统电源并将 TM4C123G Launchpad 编程器与编程器电源的3.3V 电源相连。 我们在本例中观察到的不是1.2V 内部电源、而且还观察到来自 Launchpad 的3.3V 电源降至2V 水平。 仍然、编程器显示已成功编程。 对于 TM4C123闪存编程、是否不需要生成内部1.2V 电源? 2V VCC 电源是否可以编程?

    此致

    Sridhar Babu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于编程、我们将断开系统电源并使用编程器电源的3.3V 电源连接 TM4C123G Launchpad 编程器。 我们在本例中观察到的不是1.2V 内部电源、而且还观察到来自 Launchpad 的3.3V 电源降至2V 水平。 仍然、编程器显示已成功编程。 对于 TM4C123闪存编程、是否不需要生成内部1.2V 电源? 2V VCC 电源是否可以编程?

    您是否有可以尝试的独立调试探针(如 XDS110、XDS200等)? 2V 不足以对闪存进行编程。 MCU 必须具有1.2V 电压才能使内部数字逻辑(例如 CPU、闪存控制器)工作。 我想排除 TM4C123 LaunchPad 问题。  

    感谢您提供此勘误信息。 我们尝试了为所有必需的 GPIO 输出引脚保留 RC 滤波器(100欧姆串联电阻器和0.1uF 电容器至 GND)。 但它仍然没有帮助我们。  [报价]

    由于您之前说过您的设置是通过 LaunchPad 供电、而1.2V 电源不能供电、因此我怀疑这是导致 I/O 无法正常工作的问题。 这可能与勘误表无关。  

    您能否展示一下当您从 LaunchPad 供电时 I/O 的示波器电容器?

    您能展示一个 I/O 的示波器电容器吗? 您是否希望从定制电路板上的电源获取电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、查尔斯、对不起、响应延迟。。。。

    问题已解决。 Launchpad 上有跳线。 进行电路板编程时需要移除该跳线。 移除跳线后、便可 进行编程。  

    感谢您的支持。