This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:电流反馈控制解决方案

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451754/mspm0c1103-current-feedback-control-solution

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

您好!

我们正在考虑使用 MSPM0来检测线圈电流并执行电流反馈控制的解决方案。

MSPM0的输入是电流指令值(模拟)和电流反馈(模拟)。

MSPM0的输出计划是一个输出(2个或4个输出)、用于通过 PWM 控制 H 桥、并且我们还想调整 PI 稳压器的增益。

您能否就这一做法的可行性发表评论? 如果您有应用手册等任何相关信息、请告知我们。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PWM 输出应该没有问题、 对于电流检测、取决于您是否可以在电流环路中输入一个电阻器、该电阻器可以使用 ADC 测量经过电阻器的电压。 或者、您也可以使用其他方法将电流转换为可由 ADC 测量的电压信号。 顺便说一下、您的应用的终端设备是什么?