This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 GPIO 最大电流

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451509/tms570lc4357-tms570-gpio-max-current

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!  

我们想知道该处理器的最大 GPIO 能够提供什么?   任何可用数字都可以帮助降低额定值。  

我在互联网上搜索过所有的,不幸的是找不到这个。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    所有 GIO 的拉动类型是可编程的20uA、而输出缓冲器驱动强度是2mA。

    因此、当配置为输出引脚时、GPIO 可以提供最大2mA。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。