This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:GHVSRC 寄存器和 GCLK 时钟域描述需要说明

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449764/tms570lc4357-clarification-needed-for-ghvsrc-register-and-gclk-clock-domain-descriptions

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

关于 GHVSRC 寄存器和时钟域说明的文档似乎存在歧义。 具体而言、模糊性 与时钟源配置以及 SPNU563A–March 2.5.1.16和 SPNS195C 6.6.1中 HCLK、VCLK 和 VCLK2的行为有关。 以下是  TMS570LC4357的两个文档

第2.5.1.16节:GHVSRC 寄存器详细信息:

GHVSRC 寄存器控制 GCLK1、HCLK、VCLK 和 VCLK2时钟域的时钟源配置。 相关案文指出:

位19-16:  当 GCLK1被关闭时、HVLPM HCLK、VCLK、VCLK2的唤醒源。

表2-35:字段说明:

位字段值说明

31-28保留0读取返回0。 写入无影响。 27-24GHVWAKE GCLK1、HCLK、VCLK SOURCE ON WAKEUP。 当 GCLK1被关闭时、19-16 HVLPM HCLK、VCLK、VCLK2源开启唤醒。

第6.6.1节:时钟域说明:

此处的文档介绍了器件时钟域及其默认时钟源:

时钟域- HCLK:

  • 由 GCLK1通过 HCLKCNTL 寄存器分频得到。
  • 允许的时钟比为1:1至4:1。
  • 由 CDDISx 寄存器位1禁用。

模糊问题:

  1. GHVSRC SPNU563A  部分(2.5.1.16)提供了有关如何在 GCLK1关闭时在唤醒时管理 HCLK、VCLK 和 VCLK2源的详细信息。 那么它们是从 GCM 派生的吗?如果 GCLK1是从另一个源派生的吗?  
  2. SPNS195C  第6.6.2.1节暗示了 GCLK1的直接推导、但并未明确提及与 GCM 的集成。

请求:

您能否说明以下几点?

  1. 当 GCLK1关闭时、如何管理 HCLK、VCLK 和 VCLK2的时钟源?
  2.  在这张图片中,它显示为 HCLK VLCK 和 GCLK 连接到 GCM ,因此根据这张图像 GCLK1,HCLK,VCLK 衍生自 GCM 但文件说  HCLK 除以  GCLK1 (非 GCM)

    时钟域- HCLK:

    • 由 GCLK1通过 HCLKCNTL 寄存器分频得到。

支持文档参考:

  • SPNU563A  部分2.5.1.16:GHVSRC 寄存器详细信息
  •  SPNS195C  第6.6.1节:时钟域说明

如能确保根据文件准确、可靠地加以执行、将不胜感激。

谢谢你。

主题:需要澄清 TMS570LC4357文档中的 GHVSRC 寄存器和时钟域说明

说明:

在与 GHVSRC 寄存器和 TMS570LC4357的时钟域说明有关的文档中似乎存在歧义。 具体来说、潜在的不一致与时钟源配置以及 HCLK、VCLK 和 VCLK2的行为有关、请参阅 SPNU563A 2.5.1.16和 SPNS195C 6.6.2.1节。

SPNU563A 2.5.1.16:GHVSRC 寄存器详细信息:

GHVSRC 寄存器控制 GCLK1、HCLK、VCLK 和 VCLK2时钟域的时钟源配置。 相关案文指出:

位19-16:  当 GCLK1被关闭时、HVLPM HCLK、VCLK、VCLK2的唤醒源。

表2-35:字段说明:

位字段值说明

31-28保留0读取返回0。 写入无影响。 27-24GHVWAKE GCLK1、HCLK、VCLK SOURCE ON WAKEUP。 当 GCLK1被关闭时、19-16 HVLPM HCLK、VCLK、VCLK2源开启唤醒。

第 SPNS195C 6.6.1节:时钟域说明:

本文档介绍了器件时钟域及其默认的时钟源:

时钟域- HCLK:

  • 由 GCLK1通过 HCLKCNTL 寄存器分频得到。
  • 允许的时钟比为1:1至4:1。
  • 由 CDDISx 寄存器位1禁用。

模糊问题:

GHVSRC SPNU563A 部分(2.5.1.16)提供了有关如何在 GCLK1关闭时在唤醒时管理 HCLK、VCLK 和 VCLK2源的详细信息。 存在一个问题、这个问题涉及这些源是源自通用时钟模块(GCM)还是 GCLK1、或者它们是否都源自 GCM、但回退到具有 GHVSRC 设置的另一个源。

SPNS195C 部分(6.6.6.2.2.1)意味着这些时钟域直接从 GCLK1派生、但没有明确提及它们与 GCM 的集成。 如果它们来自 GCLK1、则会在 GCLK1关闭时引发一个有关其功能的问题、尤其是使用 GHVSRC -> HVLPM、当 GCLK1关闭时、这会在唤醒时选择 HCLK、VCLK 和 VCLK2源。

请求:

您能否澄清以下几点、以解决含糊之处?

  1. 当 GCLK1关闭时、如何管理 HCLK、VCLK 和 VCLK2的时钟源?
  2. 根据图示、显示了连接到 GCM 的 HCLK、VCLK 和 GCLK。 说 GCLK1、HCLK 和 VCLK 源自 GCM 是正确的、但文档指出 HCLK 从 GCLK1中分离(不是直接来自 GCM)是正确的吗?

支持文档参考:

  • SPNU563A 部分2.5.1.16:GHVSRC 寄存器详细信息
  • SPNS195C 第6.6.1节:时钟域说明

如能确保根据文件准确和可靠地予以执行、将非常感谢你协助澄清这些问题。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MC b:

    对不起,因为响应晚了,我在这段时间的其他问题被卡住了。

    [报价 USERID="606657" URL="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1449764/tms570lc4357-clarification-needed-for-ghvsrc-register-and-gclk-clock-domain-descriptions "]GHVSRC SPNU563A  部分(2.5.1.16)提供了有关在 GCLK1关闭时如何在唤醒时管理 HCLK、VCLK 和 VCLK2源的详细信息。 那么、它们是从 GCM 派生的吗?如果 GCLK1是从另一个来源派生的吗?

    是的、HCLK、VCLK 和 VCLK2它们通常源自 GCLK1。

    请参阅 HALCoGen 中的以下图片:

    因此、这些时钟通常来自 GCLK1、 2.5.1.16部分指出、我们也可以在 GCLK1关闭时直接从其他源唤醒这些时钟。

    SPNS195C  第6.6.2.1节暗示直接从 GCLK1推导出来、但并未明确提及与 GCM 的集成。

    据我所知、GCM 不是一个时钟源、而是一个可以实现输入时钟源与时钟域间映射的模块。

    正是由于这个原因、你可以在 HALCoGen 中看到、这里为时钟源和时钟域的整个映射区域提供了它。

    我将尝试在下一条评论中回答其他问题...

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。